结果:找到"2.4GHZ ,RFID ",相关内容34条
  • 2.4GHz畜牧业养殖方案
  • 传统畜牧业目前还是粗放型管理,牧民养殖缺乏科学依据,管理者也无法进行系统性分析和监管,容易出现牲畜被盗或丢失、患病无法及时医治等问题。为了更高效的服务畜牧业,实现养殖智能化,打造全新的养殖管理理念,以动物耳标为导向,嵌入2.4G的RFID低功耗小型标签,可同时解决个体数量统计+范围定位+体温监测+计步统计+低功耗RFID等需求。方案介绍SI24R2F+低功耗RFID动物耳标方案,可以实现远距离的稳定的数据传输与统计,简介如下:1、个体数量统计:每头动物佩戴RFID标签,每个标签设置唯一的ID号,ID号可定时上传到2.4G阅读器设备或者2.4G基站设备,设备联网可以实时上传数据至后台系统。即可...
  • 所属专栏: 方案应用展 标签: 2.4GHz,低功耗RFID,畜牧业 发帖人:DNSJ左 发帖时间:2022-10-05 16:20:00
  • SI24R1无线源代码开发资料共享
  • Si24R1无线通信芯片可以实现多个发射端对一个接收端通信方式,接收方需要同时开启多个pipe来接收来自不同发射端的数据,每个pipe设置不同的地址,最多可以设置六个pipe,然后配置工作方式,包括信道(RF_CH)、CRC、地址、动态负载、动态负载长度使能。发射端工作方式需要与接收方一致,包括信道(RF_CH)、CRC、地址、是否为动态负载、动态负载长度使能等,都需要与接收方保持一致。接收方同时开启六个pipe。地址长度为5字节,分别为:Pipe0[39:0]:0x65,0x54,0x43,0x32,0xA0Pipe1[39:0]:0xE9,0xD8,0xC7,0xB6,0xA1Pipe2...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: 2.4GHZ ,RFID 发帖人:动能1234 发帖时间:2021-03-03 15:05:00
  • SI24R2E电子标签操作注意事项说明
  • Si24R2E是一颗工作在2.4GHzISM频段,专为低功耗有源RFID应用场合设计,集成嵌入式发射基带的无线发射芯片、128次可编程NVM存储器以及自动发射模块。工作频率范围为2400MHz-2525MHz,共有126个1MHz带宽的信道。SI24R2E的引脚图:SI24R2E的管脚功能定义:  当打开启自动发射功能,内部Watchdog与内部RCOSC工作时,芯片睡眠状态下待机电流仅为700nA。当内部Timer定时到时,自动发射控制器自动完成数据从NVM的装载与发射,数据发射完成后,芯片立即进入睡眠状态,因此Si24R2E的平均功耗非常低,对于电池供电应用,可以非常容易实现五年以上的待...
  • 所属专栏: 新品推荐活动 标签: 2.45GHZ RFID 发帖人:动能1234 发帖时间:2020-12-17 15:57:00
  • SI24R12.4G收发一体研发经验分享
  • Si24R1是一颗由深圳市动能世纪专为低功耗无线通信应用场合设计的一颗自有知识产权的2.4GRF芯片。目前主要针对低功耗的校讯通、2.4G停车场、智能家居、无线音频等领域。当然,这颗芯片进入大众的视野是与友商的NRF24L01P芯片兼容通信。从而被打上了国产NRF24L01P的标签,更有甚者居然磨掉芯片原本的SI24R1的LOGO打成NRF24L01P,给很多客户产生了很多不必要的损失。大家定向的理解,国产的东西总是会比国外进口的相差到哪里哪里,如此云云。其实,在很多客户在使用Si24R1的时候,通过一定的控制与设计,是可以发挥Si24R1自己独特的特性的。不同的芯片设计需要不同的射频布线以...
  • 所属专栏: 新品推荐活动 标签: 2.4G RFID 发帖人:动能1234 发帖时间:2020-08-14 09:28:00
  • 金航标kinghelmRFID标签在立创商城出售
  • RFID标签现在已经在智能制造业生产线不可或缺,不但可以提高工作效率、增加准确性、还可以节约成本。为满足市场需求,金航标kinghelm(www.bds666.com)研发生产的RFID标签KH-RFID-23-BQ、KH-RFID-20-BQ等型号大量出售,适用于库房盘点物品定位、货架定位、衣帽查找定位、图书查找定位、档案查找定位等应用领域。金航标kinghelm产品RFID标签KH-RFID-23-BQ深圳市金航标电子有限公司(SHENZHENKINGHELMELECTRONCO.,LTD.)是国家级高新技术和双软认证企业,“中国卫星导航协会”资深会员单位。主要从事北斗卫星导航和物联网终...
  • 所属专栏: 新品推荐活动 标签: RFID标签 发帖人:人走茶凉 发帖时间:2020-03-13 16:31:00
  • SI24R1超低功耗高性能2.4GHzGFSK无线发射芯片重磅出击
  • Si24R1是一颗工作在2.4GHzISM频段,专为低功耗无线场合设计,集成嵌入式ARQ基带协议引擎的无线收发器芯片。其工作频率范围为2400MHz-2525MHz,共有126个1MHz带宽的信道。同时Si24R1采用GFSK/FSK数字调制与解调技术。数据传输速率与PA输出功率都可以调节,支持2Mbps,1Mbps,250Kbps三种数据速率。高的数据速率可以在更短的时间完成同样的数据收发,因此可以具有更低的功耗。而从应用方面来讲,设计者还特别贴心地为了Si24R1针对低功耗应用场合而进行了特别优化,在关断模式下,所有寄存器值与FIFO值保持不变,关断电流小于0.7uA;在待机模式下,时钟...
  • 所属专栏: 新品推荐活动 标签: 2.4GHZ 发帖人:动能1234 发帖时间:2020-02-28 11:17:00
  • 一文看懂RFID产业链!
  • 01什么是RFIDRFID(RadioFrequencyIdentification)射频识别技术,又称“电子标签”,是20世纪90年代开始兴起的一种非接触式自动识别技术,在无人进行干预的情况下,它可以通过射频信号自动识别目标对象并获取相关的数据。RFID技术工作环境弹性较大,除可在极端环境下进行工作外,亦可识别高速运动物体和同一时间识别多个标签。02RFID组成及工作原理RFID主要由标签、阅读器/读写器、天线三个部分组成。标签的主要功能是附着在物体上用以标识目标对象,由耦合元件及芯片组成,具有唯一的电子编码;阅读器/读写器的主要功能是读取(或写入)标签信息,分为手持式和固定式;天线的功能...
  • 所属专栏: 新品推荐活动 标签: RFID 发帖人:人走茶凉 发帖时间:2020-01-02 14:43:00
  • SI24R1竟然完美与nRF24L01P兼容替换
  • 近期有空找出时间把nRF24L01P的数据手册全部看完了。总的说来,发现一个新一代nRF24L01P与上一代nRF24L01相比寄存器没有太大的变化,但是有几个关于通信管道和ACK的寄存器的配置还是与上一代不同的。另外,个人理解shockburst和enhancedshockburst的区别就在于enhancedshockburst可以在接收机回复ACK时挂上1到32字节的数据包,这样就实现了所谓的“全双工”通信。然而实际探查这项功能发现它的作用其实有限,因为是ACK附加数据包,因此它的传输可靠性无法由射频芯片的校验重发机制保证,只能在接收机软件上做改进,而这有时还不如让接收发送机依照发送次...
  • 所属专栏: 器件替换 标签: 2.4GHZ 发帖人:动能1234 发帖时间:2019-11-07 16:59:00
  • SI24R2E一款只要上位机编程的2.4G技术问题
  • Si24R2E是一颗工作在2.4GHzISM频段,专为低功耗有源RFID应用场合设计,集成嵌入式发射基带的无线发射芯片、128次可编程NVM存储器以及自动发射模块。工作频率范围为2400MHz-2525MHz,共有126个1MHz带宽的信道。当打开启自动发射功能,内部Watchdog与内部RCOSC工作时,芯片睡眠状态下待机电流仅为700nA。当内部Timer定时到时,自动发射控制器自动完成数据从NVM的装载与发射,数据发射完成后,芯片立即进入睡眠状态,因此Si24R2E的平均功耗非常低,对于电池供电应用,可以非常容易实现五年以上的待机时间。24R2E具有非常低的系统应用成本,可以不需要外部...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: 2.4G RFID 发帖人:动能1234 发帖时间:2019-10-11 15:39:00
返回

顶部
您查看的是嘉立创&立创商城员工活动帖子。只有嘉立创&立创商城员工才可以查看。
如果您是嘉立创&立创商城员工,请准确完善以下信息,我们将对您的身份进行校验。
请选择您所属的公司:
姓名:
手机号码:
滑动验证:
短信验证码: